This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28232:F28323 McBSP 作为多从环境中的 SPI 从器件

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934690/tms320f28232-f28323-mcbsp-as-spi-slave-in-multi-slave-environment

器件型号:TMS320F28232

我有一条 SPI 总线、由一个主器件和两个从器件组成。  其中一个从器件是在 SPI 从模式下使用 McBSP 的 F28232。  在那个特定的从器件上、我是否可以完全使用 SPISTEn (FSX)来选择器件?  当未选择该器件并且我们正在与其他从器件通信时、它是否关心时钟是否正在切换、而不将其 SPISTEn (FSX)置为有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    [引用 USER="Jon Warriner1">]对于该特定的从器件、我是否可以完全使用 SPISTEn (FSX)来选择器件?  [/报价]

    是的、这将起作用。

    [引用 user="Jon Warriner1"]如果未选择该器件、并且我们正在与另一个从器件通信、它是否会关心时钟是否正在切换、而其 SPISTEn (FSX)未置位?

    当未选择其 SPISTEn 时、McBSP 将忽略 SPI 总线上的活动。 请注意数据表中的 FSX 至 DX 有效和无效时序、以避免驱动 SOMI 引脚的多个从器件出现问题。