This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:希望未来的 ePWM TBPHS 寄存器有阴影

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934603/tms320f28379d-hope-a-future-epwm-tbphs-registers-would-have-shadows

器件型号:TMS320F28379D

Sirs、

我在撰写本文时将提出使用问题、并提供客户对未来产品的反馈。

我们很高兴 ePWM 4类硬件(F2837xy)能够在 Ctr = zero 时更新 TBPHS 寄存器。 但今天是有可能的吗?

我的客户希望 ePWM TBPHS 寄存器具有像 TBPRD 和 CMP[A、B、C、D]这样的阴影。 所有寄存器 TBPRD、CMP[A、B、C、D]和 TBPHS 寄存器都由同一触发 CTR=ZERO 更新。 他们希望确保 TBPHS 始终小于 TBPRD。

我的客户使用 EPWM1作为时序主器件、而另一个 EPWM 用作 EPWMxSYNC 从器件。 它们的 TBPHS 和 TBPRD 值会产生较大的跳转、因此有时 TBPHS 大于 TBPRD。 我的客户遇到了 TBPRD 溢出。
今天、他们的软件轮询 CTR=ZERO 并更新 TBPHS。 它们已尽可能优化代码、但运行速度不够。 他们希望 ePWM 将添加 TBPHS 影子寄存器、并且操作将从他们的软件例程移动到新的影子寄存器。

感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Hideaki Nambu、

     

    遗憾的是、TBPHS 在我们的4类 ePWM 中没有影子支持。 我将向我们的体系结构团队提出此请求,以便他们在升级模块时考虑此问题。

     

    希望这会有所帮助。

     

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramod、

    感谢您的回答。