This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:将 DRV8312evm 与 F28335控制卡配合使用?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934155/tmdscncd28335-using-drv8312evm-with-f28335-control-card

器件型号:TMDSCNCD28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 DRV8312

您好!

DRV8312evm 是否与 F28335控制卡兼容。 我已将上述逆变器模块与28069控制卡一起使用。 但是、在探索 F28335控制卡时、我发现引脚详细信息与28069CONTROL 卡的不同。 我想知道我是否可以将 F28335控制卡与 DRV8312-EVM 配合使用。 如果是、需要更改哪些引脚配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。 这取决于您使用的示例代码和外设引脚。 您可以在 controlSUITE 中找到两个套件的原理图和引脚映射表、以更改示例项目中的配置代码。

    controlSUITE

    https://www.ti.com/tool/controlsuite

    DRV8312:

    \ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128\~DRV8312EVM-HWdevPkg

    F28335controlCARD:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2833xHWdevPkg