This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:外部 SRAM 和在 F28335 USB 集线站上使用 XINTF

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934079/tms320f28335-external-sram-and-using-xintf-on-f28335-usb-docking-station

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28335

您好!

如何在 F28335 USB 集线站(TMS320F28335)上添加外部 SRAM?

这篇文章中、我了解 F28335和 SRAM 都位于同一电路板上。 查看集线站时、J4 - J7连接器上的某些 GPIO 不可用。 其理念是向现有扩展坞添加外部存储器。

在 TMS320F2833x 文档中提到了外部存储器接口(XINTF)、并且引脚 GPIO14、GPIO15、GPIO34  的说明中提到了 XINTF。

文章 中说"F28335具有一个 XINTF 外设、该外设设计用于与标准异步 SRAM 连接"、并且添加存储器"相对无缝"。

有几个问题:

  •  在具有外部 SRAM 的扩展坞上、是否只有这三个 GPIO (14、15和34) XINTF 接口?
  • 在第一个帖子的示例中、交换了许多信号... 是否有一个适用于 XINTF 连接的方案和连接图?
  • 如果我想添加外部存储器、需要使用什么类型和型号。 例如、IS61WV51216BLL-10TLI 具有多个地址输入和数据输入/输出引脚、而 F28335上只有三个 XINTF。 这是否意味着需要其他存储器?
  • 当我最终添加存储器时、是自动识别还是需要一些工作? 我看到一些文章提到了区域6、区域7的配置/更改。 我使用 MATLAB Simulink 进行编码。 与 Code Composer Studio 相比、设置可能性更小。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mike Buba"]如何在 F28335 USB 集线站(TMS320F28335)上添加外部 SRAM?

    您能否澄清一下 F28335 USB 集线站的含义?  如果您是指可订购的硬件、请包含器件型号或产品名称。

    TMDSCNCD28335 controlCARD +集线站不能直接支持 XINTF 存储器。  有 个包含板载 SRAM 的 eZdspF28335电路板。

    [引用 USER="Mike Buba] 在这篇文章中、我了解 F28335和 SRAM 都位于同一电路板上。 查看集线站时、J4 - J7连接器上的某些 GPIO 不可用。 想法是将外部存储器添加到现有的扩展坞。[/quot]

    根据我的理解、该用户使用的是定制电路板。

    [引用 USER="Mike Buba] 在 TMS320F2833x 文档中提到了外部存储器接口(XINTF)、引脚 GPIO14、GPIO15、GPIO34  的说明中提到了 XINTF。

    文章 中说"F28335具有一个 XINTF 外设、该外设设计用于与标准异步 SRAM 连接"、并且添加存储器"相对无缝"。

    是的、XINTF 与用于连接异步 SRAM 的业界通用协议兼容。 这个并行接口使用很多 XINTF 引脚-通常有20多个信号、具体取决于特定的组件。 这些存储器通常焊接到电路板上、以确保正确的信号完整性。 您可以在已链接的数据表中找到高级说明和波形图、 并在 TRM 中找到更多详细信息。

    [引用 USER="Mike Buba"] 具有外部 SRAM 的集线站上的这三个 GPIO (14、15和34) XINTF 接口是吗?[/QUESP]

    所需的 XINTF 信号取决于所需的数据总线和地址总线的大小。 请参考 XINTF 文档来查看你需要的信号以及它们是否可用。

    [引用 USER="Mike Buba]在第一个帖子的示例中、交换了许多信号... 是否有适用于 XINTF 连接的方案和连接图?[/QUERP]

    这可以在 TRM 和 eZdspF28335原理图中找到。

    [引用 user="Mike Buba">如果我要添加外部存储器,需要使用哪种类型和型号。 例如、IS61WV51216BLL-10TLI 具有多个地址输入和数据输入/输出引脚、而 F28335上只有三个 XINTF。 这是否意味着需要其他存储器?[/quot]

    请参阅 XINTF 文档。

    [引用 USER="Mike Buba)]当我最终添加内存时,是自动识别内存还是需要一些工作? 我看到一些文章提到了区域6、区域7的配置/更改。 我使用 MATLAB Simulink 进行编码。 与 Code Composer Studio 相比、设置可能性更小。[/quot]

    XINTF 需要通过软件进行配置、以匹配所选存储器的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、被叫方、

    非常感谢您的回复。

    我还在考虑创建一个完全用于学术和研究目的的定制构建设计、但要使用一些现有的 TI 解决 方案、例如 TMS320F28335 controlCARD 和标准100引脚 DIMM 接口。  类似的东西

    [引用 user ="tlee"] TMDSCNCD28335 controlCARD +集线站不是为直接支持 XINTF 存储器而设计的[/引用]

    在做任何工作之前、我想知道 TMS320F28335 controlCARD 是否可以使用外部 SRAM。 如果我正确理解了答案、 则 TMS320F28335 controlCARD 无法做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    正确的、传感和控制信号被优先用于100引脚连接器、这不会为可用的 XINTF 接口留出空间。

    Tommy