This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:程序从外部闪存启动,但始终在“boot.inc”循环中

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934266/tms320f2812-the-program-starts-from-an-external-flash-but-is-always-in-boot-inc-circulation

器件型号:TMS320F2812

尊敬的团队:

我的一个客户端使用 F2812、使用外部闪存存储程序并从外部闪存启动程序。 但在加载外部闪存后、程序无法运行。

程序的入口地址没有问题。 通过观察加载符号,可以发现程序已在循环中运行,“boot.inc”不会运行到主函数。

如果 PC 指针的地址使用主函数的地址、则操作正常。

我是否可以问、没有运行到主函数的原因是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F. F、

    他们是否尝试在引导时从 CS7执行而不是从内部引导 ROM 执行?  如果是、它们能否在加电和启动期间验证 XMP/MC 信号电平?

    如果这不是设置、请提供更多详细信息。

    Tommy