This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378D:在同一数据桥上仲裁 CPU1/CPU2?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934202/tms320f28378d-arbitration-cpu1-cpu2-on-the-same-data-bridge

器件型号:TMS320F28378D

您好!


我注意到、在同一个桥上连接了 CPU1和 CPU2。
在 CAN 的情况下、CPU1/CPU2选择由 CPUSEL8完成。


如果2个 CPU 同时访问2个不同的 CAN、是否存在时间仲裁?

此致


C. VALPARD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价] 如果2个 CPU 同时访问2个不同的 CAN、是否存在时间仲裁? [/报价]

    没有、两个 CPU 都访问不同的 CAN 模块时没有仲裁。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:-)

    此致

    Christian VALPARD