您好、先生、
我们有一个频率 为10MHz 的旋转传感器 AS5147P。 我能否将 SPI 时钟设置为具有3个 SPI 时钟延迟的11.25MHz、以便与该慢从传感器配合使用? 或者、我必须将较低的 SPI 时钟设置为5.625MHz 才能与此10MHz 传感器配合使用。 如果我设置一些 SPI 时钟延迟、则启用窗口仍然相同。 添加延迟是否有助于使用慢速 SPI 从器件?
我阅读了文档"TMS320x2806x Piccolo 技术参考手册"。 它说:"可编程延迟便于无缝连接到各种慢速 SPI 外设、例如 EEPROM、ADC、DAC 等。" 但我感到困惑的是、如果我不降低 SPI 时钟频率、那么添加延迟将不会放大采样窗口。 感谢您的信息。
Hao