This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:IQMath 问题

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934131/tms320f280049-iqmath-problem

器件型号:TMS320F280049

您好!

我的客户使用 F28034来控制他们的 Vienna PFC、并根据 IQmath 编写代码。

现在他们升级到 F280049。

他们想知道使用 IQmath 编写的计算代码是否与 F280049兼容、因为他们不想对代码进行大改动。

2个浮点与 IQmpy 的直接乘法之间的计算速度差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    当然、这就是使用 IQMath -便携性的优势。 他们应该能够按原样重新使用代码。 然后、为了利用 F280049中的 FPU 硬件、他们可以在 IQMathLib.h 中将 MATH_TYPE 从 IQ_Math 更改为 FLOAT_MATH、以便代码以浮点运算而不是定点运算运行。

    浮点乘法(本机浮点)为2p 个周期(一个周期、第二个周期不应使用相同的寄存器、否则会导致1个周期延迟)。 IQmpy 为4或6个周期(您可以参阅 IQmath_quickstart 用户指南基准测试部分)。

    谢谢、

    Sira