This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:最大电机转速

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933784/launchxl-f28069m-maxium-motor-speed

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8353

您好!

我的电机有10个极对、2100RPM、13V BEMF。 48V/7A。  

我使用 F28069M+drv8353、 只能将其驱动至2300rpm、而另一个伺服驱动器可以驱动至2700RPM。   

一些参数如下定义。

USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz = 1200

USER_PWM_FREQ_kHz = 45

USER_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK = 3

USER_NUM_ISR_TICKS_PER_CTRL_TICK = USER_NUM_CTRL_TICKS_PER_CURRENT_TICK = USER_NUM_CTRL_TICKS_PER_EST_TICK = 1

Proj_lab02b/proj_lab05c 运行 并获取正确的电机 ID、同时还获取惯性和摩擦。 我现在运行的是 proj_lab06a。

是否有任何其他参数会影响速度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试通过在  user.h 中将 USER_MAX_VS_MAG_PU 设置为0.574来使用带有过调制的 lab10a、如下所示。 如果仍然无法达到最大速度、则增加直流总线电压。

    #define USER_MAX_VS_MAG_PU     (0.5774)

    并确保 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 设置为足够高的速度值。