This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:适用于 tms320f28377的基于 AUTOSAR 的 MCAL 驱动程序

Guru**** 2868520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933805/tms320f28377s-autosar-based-mcal-drivers-for-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

您好!  

是否有适用于 TMS320F28377的基于 AUTOSAR 的 MCAL?

如果是、请分享链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000产品不支持 AutoSAR。

    在 AutoSAR 应用中、通常 使用汽车主机 MCU 进行总线通信、而 C2000是外设控制功能(OBC、压缩机、牵引等)