This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:C2000™︎微控制器论坛

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933800/ccs-tmdshvmtrinspin-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生/女士

我们使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件,我们需要使用 INSTaspin GUI 软件运行电机,我们连接器件型号为 EMJ-04APB22的0.4KW PMSM 电机,最初电机运行几秒钟,然后 R10、R11、R39电阻器烧坏,然后输入保险丝熔断, 检查电路板后、IGBT 模块短路、您能不能建议我们现在要做什么、是否有机会维修或找到器件型号 为 PS21765的模块、 根据模块的器件型号、它来自 MITSIBUSHI make、但他们说我们不会提供单个模块、因此请建议任何方法以及如何使套件进入工作状态。

谢谢、

 Rajeswari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

    工具/软件:Code Composer Studio

    您好、先生/女士

    我们使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件,我们需要使用 INSTaspin GUI 软件运行电机,我们连接器件型号为 EMJ-04APB22的0.4KW PMSM 电机,最初电机运行几秒钟,然后 R10、R11、R39电阻器烧坏,然后输入保险丝熔断, 检查电路板后、IGBT 模块短路、您能不能建议我们现在要做什么、是否有机会维修或找到器件型号 为 PS21765的模块、 根据模块的器件型号、它来自 MITSIBUSHI make、但他们说我们不会提供单个模块、因此请建议任何方法以及如何使套件进入工作状态。

    谢谢、

     Rajeswari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajeswari、

    看起来您已经创建了两次相同的线程。 为了避免混淆、我合并了两个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、我发布此主题两次、因为我没有找到正确的问题解决方案

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个周转时间、因此请至少等待一天或两天、然后再发布另一个主题。

    这两个线程对我们来说都是背靠背的。