This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1007:TIDM 1007和 TIDM02008中的 CLA 调试

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933303/tidm-1007-cla-debugging-in-tidm-1007-and-tidm02008

器件型号:TIDM-1007

1_TMS320C28XX_CLA__的用途是什么?

使用 CLA 时、是否需要将其添加到预定义名称中?  

当我将其添加到 预定义名称并选择 CONTRAL_RUNING_ON = CLA_CORE 时、编译器会建议出现大量错误。 为什么?

如果我没有预定义 __TMS320C28XX_CLA__,则代码不使用 CLA 相关库和头文件,如"DCLA.h"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1_TMS320C28XX_CLA__的用途是什么?

    它是一个编译器指令、用于在为 CLA 编译代码时告知代码不包含或包含某些段、这通常用于头文件中以及是否有需要在 C28x 和 CLA 上运行的例程

    2.使用 CLA 时,是否需要将其添加到预定义名称中?  

    我不确定我是否遵循了正确的操作、  

    3. SDK 代码确实在 CLA 上运行,我不确定您所面临的确切问题是什么,而且您所包含的映像也不可见。