This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:启动时清除 RESC -如何知道复位源?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933485/tms320f28388d-resc-is-cleared-on-boot---how-to-know-the-reset-source

器件型号:TMS320F28388D

您好!

根据文档、我可以看到复位源的 RESC。 但是、对于 POR 和 Xrsn、它表示它将由引导 ROM 清除。

此外 、表5-68中也提到了这一点。 CPU1引导状态地址、 该地址将复位状态的内容复制到地址0x0000 0002中。

下面是地址的快照、其读数为零。 我特别想知道 POR 与复位引脚的复位、因为在我的应用中、一个看门狗将连接到复位引脚。  在我启动应用程序后、是否有方法可以获取该数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    引导代码将引导状态存储在 RAM 位置、可用于此目的。 有关更多详细信息、请参阅器件 TRM 中的"5.7.11引导状态信息"部分。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek、这回答了我的问题。