This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C ADC 问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/931718/tms320f280049c-adc-issue

大家好:

我使用 DSP-TMS320F280049C 进行软件开发。 调试 ADC 模块时、遇到了一个问题:

  •  DSP 芯片的第10个引脚(功能为 ADC-A3)、当没有信号输入时、在引脚上方检测到3.62V 电平。

    • 在我尝试擦除闪存程序后、这个级别仍然存在。 我在引脚上测量到的电压信号为3.62V。

该引脚是否有任何其他功能、或者该引脚的电平是否与芯片外设配置电路相关?

谢谢!

到期的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、因为:

    您能告诉我您使用的是什么板、以及您观察到这种情况发生的器件数?  A3与内部比较器子系统 CMPSS1的输入0/3复用。  加电时、您不应在此引脚上看到任何电压。  首先尝试检查其他装置/电路板、以查看您观察到的内容是否仅适用于特定的电路板或装置。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    芯片已用于我们自己开发的原型电路板上、可以在所有电路板上观察到这种现象。

    此致、

    到期的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的反馈。 我还想知道:

    1.目前的现象是否对使用芯片有风险?

    2.是否有办法避免当前的问题?

    3.您能否提供引脚的内部电路结构?

    此致、

    到期的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、因为:

    设置看起来不正确。  器件加电时、A3上不应出现3.62V 电平。  如果可能、您能否分享您的电路原理图、我们将尝试了解导致此问题的原因?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、因为:

    没有听到您对此问题的反馈、因此我假设您已经解决了、因此将此帖子标记为已关闭。  如果您仍对该主题有疑问、请将其发布在论坛中、我们将对此进行进一步研究。

    此致、

    Joseph