This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2802:Q1的额定工作频率为60MHz

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933488/tms320f2802-q1-rated-available-on-60mhz

器件型号:TMS320F2802

您好!

我有一位客户正在使用 TMS320F2802PZS-60、现在需要转向 Q1级产品。

可订购产品列表未提及 TMS320F2802PZQ-60。 我可以找到 TMS320F2802PZQ、但这是令人震惊的100MHz 器件。

问题1) 是否提供 TMS320F2802PZQ-60?

问题2) TMS320F2802PZQ 和 TMS320F2802PZS-60之间除了时钟频率有什么区别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、不再提供

    它是同一个器件。 -60版本具有有限的时钟频率(仅数据表)。  客户可以使用100MHz 版本、并继续使用-60版本的软件。