This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:编译和创建 BIOS 项目

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933421/tms320f28069-compilation-and-creation-of-bios-project

器件型号:TMS320F28069

尊敬的团队:

我在创建 BIOS 项目中有一些问题。

1、在 TI 提供的 spa958l 文档中、项目"f28069"_ example_BIOS5_闪存"编译后将出现以下错误、我应该如何修改它?  

错误#10234-D:未解析的符号仍为
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"、第100行:错误#10104:
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_INT1"

、错误#f28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"、错误#10104:未定义符号#f10104_influ_inexpress.inexpress.inexpress./inexpress.命令行 中使用。


表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_INT3"、行104:错误#10104:
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_INT4"、行105:错误#10104:
未定义符号"HWI_INT106_express.example_f28069"

。

表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_INT7"、行108:错误#10104:
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_INT8"、行109:错误#10104:
在

表达式中使用的符号"HWI_INT109"、
错误:错误代码#F28069_example_influx.10101010104"。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_INT11"、行

113:错误#10104:表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_INT12"、


行113:错误#10104:未定义符号"HWI_INT13"、
错误代码行中使用的"BIOS5_example_influ.htm"。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_DLOG"、行116:错误#10104:
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_RTOS"。




表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_ILLE"、行120:错误#10104:
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"HWI_User1"、行121:错误#10104:
未定义符号"HWI_User1_cfg"
、行中使用的"BIOS3_example_BIOS5_flashcfg.express.express.express.命令行:错误代码"。


表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"HWI_User4"
、行124:错误#10104:表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"HWI_USER5"、行125:错误#10104:
未
定义的符号"HWI_USCF6_example_f28069"
。

表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"HWI_USER8"、行128:错误#10104:
表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"HWI_USER9"、
行129:错误#10104:
未定义的符号"HWI_USER10131"
、行代码#F28069_example_flashFR1001.0"
。

表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"HWI_USER12"、行132:错误#10104:
表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_INT1_1"、
行133:错误#10104:
未定义的符号"PI_INT1_IN134"

、行代码:未定义
的 F28069_example_flue_influe_inexpress.f1.104"。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_INT1_4"
在表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用
了未定义的符号"PI_INT1_5"、行137:错误#10104:
未定义的符号"PI_INT1_5.cfg"

在表达式中使用了未定义的符号#f28069_example_flash10139"
。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"PI_INT1_8"、行140:错误#10104:
表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"PI_INT2_1"、
行141:错误#10104:
未定义符号"PI_INT2_express"

、错误
代码#f28069_inexample_influe_influe_influ.10143"。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_INT2_4"
在表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用
了未定义的符号"PI_INT2_5"、行145:错误#10104:
未定义的符号"PI_INT2_5"

在表达
式中使用了#f28069_example_flash10146.
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"PI_INT2_8"、行148:错误#10104:
表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"PI_INT3_1"、
行149:错误#10104:
未定义符号"PI_INF28069_example_influe_influe_express"


。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_int3_4"
在表达式"../F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用
了未定义的符号"PI_int3_5"、行153:错误#10104:
未定义的符号"PI_int3_5.example_f28069"

在表达式中使用
了未定义的符号#f28069"。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_int3_8"
、行156:错误#10104:表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_int4_1"、
行157:错误#10104:
未定义的符号"PI_int4_example_f28069"

。

表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_int4_4"
在表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用
了未定义的符号"PI_int4_5"、行161:错误#10104:
未定义的符号"PI_int4_express"

、在表达
式中使用了#f28069_example_flash10104_influ_example_example_influ_example_influ.104"。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"PI_INT4_8"、行164:错误#10104:
未定义符号"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的"PI_INT5_1"、
行165:错误#10104:
未定义符号"PI_INT5_example_f28069"


。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"PI_INT5_4"
在表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用
、行169:错误#10104:未定义符号"PI_INT5_express"


、错误
代码#F28069_example_BIOS5_flash171"。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"PI_INT5_8"、行172:错误#10104:
未定义符号"./F28069_example_BIOS5_flash173"中使用的"PI_INT6_1"、
行错误#10104:
未定义符号"PI_INT6_example_f28069"

。

表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_INT6_4"
在表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用
了未定义的符号"PI_INT6_5"、行177:错误#10104:
未定义的符号"PI_INT6_example_f28069"

。

表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"PI_INT6_8"、行180:错误#10104:
未定义符号"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的"PI_INT7_1"、
行181:错误#10104:
未定义符号"PI_INT7_example_f28069"

。

表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_INT7_4"
在表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用
了未定义的符号"PI_INT7_5"、行185:错误#10104:
未定义的符号"PI_INT7_example_f28069"

。

表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_INT7_8"
。第188行:错误#10104:未定义的符号"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未
定义的符号"PI_INT8_1"



、错误代码#F28069_influe_example_influx.10104"。
表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用了未定义的符号"PI_INT8_4"
在表达式"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用
了未定义的符号"PI_INT8_5"、行193:错误#10104:
未定义的符号"PI_INT8_example_f28069"

。

表达式
"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的未定义符号"PI_INT8_8"、行196:错误#10104:
未定义符号"./F28069_example_BIOS5_flashcfg.cmd"中使用的"PI_INT9_1"、
行197:错误#10104:
未定义符号"PI_INT9_example_f28069"

。

表达式中使用的未定义符号"PI_INT9_4"
致命错误#99900:已达到错误限制;检测到100个错误
gmake:***[F28069_example_BIOS5_flash.out]错误1
gmake:目标'all'不会由于错误而重做。 

2、 编译 f28069_ example_BIOS5_闪存时、将出现以下对话框信息。 我应该怎么做?

指定 XDC 工具根目录“指定 XDC 工具安装”

3、 是否有任何有关如何使用 BIOS 创建新项目的文档?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试使用 DSP/BIOS 或 SYS/BIOS? 以及您尝试使用的 BIOS 和 CCS 版本。 此外、如果它是 SYS/BIOS、什么版本的 XDCtools?

    这是一个新项目吗? 如果是、我建议使用 SYS/BIOS、因为我们在很多年前已经停止了 DSP/BIOS 上的新开发。

    Todd