This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:更多 PWM 输出?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933104/tms320f28374s-more-pwm-outputs

器件型号:TMS320F28374S

你(们)好  

您能不能建议 TMS320F28374S 上是否可以达到26 PWM 输出以及如何实现?

请发表评论

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS320F28374S 有24个 PWM 通道。 我假设所使用的封装具有所有24个通道的引脚输出。 如果需要更多 PWM 通道、可以使用 eCAP IP 的 APWM 模式。 有关详细信息、请参阅 TRM 第15 .5节"捕获和 APWM 操作模式"。

    此致、

    Srinivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    这解决了我的问题