This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:单步执行时序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933097/ccs-tms320f280049-single-step-execution-timing

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:ADS1248

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在尝试使用280049与 ADS1248进行 SPI 通信时、我观察到以下情况。

如上所示、如果我在整个程序中运行代码、则会发生这种情况、我的变量值始终显示为零。

同时、如果在单步执行模式(F5/F6)下执行代码、我能够获得如图所示的寄存器值。 为什么会发生这种情况? 如果将变量声明为位于任何函数之外的全局变量、则其状态不会显示在变量值部分。 如果正在执行函数、则仅局部变量 int 会显示该函数、该函数将显示在寄存器部分中。 是否有任何方法一次性查看所有变量?

280049在100MHz 频率下工作、SPI 时钟速度为1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Vineyeth N"]如上所示,如果我在整个程序中运行代码,我的变量值始终显示为零。

    尝试单击 变量窗口的"refresh"、这是形成一个圆的两个箭头。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、

    感谢您的回答。 我认为问题是 SPI 通信时序问题、现在可以了。  

    谢谢、

    葡萄园 N