This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:DSP 中的 GigE

Guru**** 2552760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/932043/ccs-tms320f2812-gige-in-dsp

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您能否在 DSP 开发板和 GigE 工业相机之间共享通信代码? 任何开发板都可以。 我们计划研究将 GigE 通信代码移植到不同开发板的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不支持 GigE、因此不确定我们的任何设备是否可以做到这一点。

    我将把这一信息转发给以太网专家、以进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、期待收到您的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有此类通信代码。 我们没有评估任何此类外部工业 GigE 摄像头。 因此无法提供帮助。  

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到很抱歉,但感谢你的帮助。