This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28388D:在严格和宽松模式下浮点运算的数量有何微小差异?

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/932564/compiler-tms320f28388d-what-is-the-slight-difference-in-number-for-float-operation-with-strict-and-relaxed-mode

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我浏览了论坛帖子和编译器文档、找不到 FPU 运算在严格和宽松执行模式下的微小差异的数值。 请您指出我可以在其中找到的正确文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    我会将他们的专业知识推迟到编译器团队。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您是指由于使用命令行选项 --fp_mode=strict--fp_mode=relaxed 而可能出现的结果差异。   

    我们没有从数字值的角度对这种差异进行表征。  有关更多详细信息、请搜索文章 浮点优化 --fp_mode

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:  

    感谢您的回答。