This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:PWM5可以#39;t 触发 SOC、但 PWM1可以

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/932339/tms320f28035-pwm5-can-t-trigger-soc-but-pwm1-can

器件型号:TMS320F28035

您好!

您是否遇到 ADC 触发源问题?

详细信息:

1) 1) PWM1可以触发 SOC、一切运行良好;

2) 2) PWM5无法触发 SOC、ADC 结果寄存器中没有值(值0)、没有中断、没有 EOC 标志等。  

F28035 Q100版本。 F28035的其他功能都很好。  

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    有两个地方必须启用 ePWM 才能触发 ADC。   

    1) ADCSOC#寄存器中的 TrigSEL 位;ePWM5A/B 应为0xD 或0xE 以触发 SOC

    2) ETSEL 位必须正确配置、以便在发生 PWM 事件时驱动 SOCA 或 SOCB。

    我相信以上两项都受 EALLOW 保护、因此我们需要确保也启用了 EALLOW、否则写入将不起作用。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    感谢您提供信息。

    但这不是那个问题。  

    F28035已经是客户项目中的 MP。 只有一个 F28035器件面临此问题。 其他人都工作良好。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    我现在知道、如果这仅发生在一个器件上、我建议我们记录问题并提交进行故障分析。  这不是已知问题。

    最棒的

    Matthew