This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CAN RX 引脚的电压容差(GPIO70 &放大器;73)

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/932692/tms320f28377s-voltage-tolerance-of-rx-pin-for-can-gpio70-73

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T34

我正在将该处理器连接到 SN65HVD1040DR。  CAN 收发器具有适用于 CAN TX 的3.3V 输入、但我不清楚处理器引脚是否可耐受5V 电压、这与数据表中4.6V 的绝对最大电压表5.1中所示的值是一致的。

表5.1还列出了2mA 的钳位电流(注3) 我看到评估板使用了3.3V CAN 收发器、这不是我的系统的选项。

我的问题是:

1) 1)处理器 RX 引脚(GPIO 70和 GPIO 73)是否可耐受5V 电压?

2)如果不能、我只需在 SN65HVD1040DR 输出引脚(Rx)上使用2k 系列端接电阻器

3) 3)其他选项?

谢谢。。。