This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在哪里可以获得作为一个表的外设寄存器地址列表

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929188/tms320f28388d-where-can-i-get-the-list-of-peripheral-register-address-as-one-table

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在寻找 TRM 中的位置、从这里可以获得 F28388D TRM 中外设寄存器地址映射的完整列表?

我还看到了它的分布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    目前、它仅在 TRM 中分发。 让我检查一下是否可以单独生成完整列表并将其作为附件发送到此帖子、但这可能需要一些时间。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    你人真是太好了。 我要等待。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    您是否只需要基址?  如果是、您可能能够从头文件 CMD 中提取信息。

    ~\C2000Ware_XXXX\device_support\f2838x\headers\cmd\f2838x_headers_nonBIOS_CPU1.cmd

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    希望您能够使用 Tommy 提到的 cmd 文件。 如果是、请将此帖子标记为已解决。

    此致、

    Vivek Singh