This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于 TMS320F28379D 的 HRPWM

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929890/tms320f28379d-about-hrpwm-of-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

我对 TMS320F28379D 的 HRPWM 有疑问。

根据以下2个 URL、  

本文提到 Piccolo DSP 的 HR PWM 模式具有 Autoconv 模式、其功能是上升沿延迟到左侧、下降沿延迟到右侧。

但似乎有些 DSP 没有此功能。

TMS320F28379D 是否具有类似的功能?

#Reference URL

https://e2e.ti.com/support/archive/jp/f/894/t/234835?HRPWM%E3%81%AF%E4%B8%89%E8%A7%92%E6%B3%A2%E3%81%AE%E7%AB%8B%E4%B8%8A%E3%82%8A%E3%81%A8%E7%AB%8B%E4%B8%8B%E3%82%8A%E4%B8%A1%E6%96%B9%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B#pi320995filter=all&pi320995scroll=false

 https://e2e.ti.com/support/archive/jp/f/894/t/340192?Piccolo%E7%B3%BBMCU-F280xx-Up-Count%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89-%E4%B8%A1%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8HRPWM%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您的问题是 TMS320F28379D 是否支持 AutoConv 模式。 它受支持。

    如果此帖子解决了您的问题、请单击此帖子末尾的"验证答案"按钮。

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您回答我的问题。

    TMS320F28379D 中的 AutoConv 函数是否与 Piccolo 相同?

    此致

    Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 Type4 ePWM 的任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    根据以下手册第35页、  我们提到了 ePWM 的类型。

    但我无法理解   TMS320F28379D 是否 可以在本手册中单独控制上升沿和下降沿。

    www.ti.com/lit/spru566

    我们正在查看 TMS320F2837xD 的技术参考手册。

    我想问以下有关 HRPWM 的问题。

    ・如果自动转换打开、则上升沿和下降沿(CMPAHR、CMPBHR)不能单独设置?

    ・如果 SFO 被启用、MEP 换算系数是否会被自动设置?

    ・自动转换是打开还是关闭、SFO 是否可以被启用?

    此致

    Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充第一个问题。

    ・如果自动转换打开、则上升沿和下降沿(CMPAHR、CMPBHR)不能单独设置?

      如果自动转换关闭、上升沿和下降沿(CMPAHR、CMPBHR)是否可以单独设置?

    ・如果 SFO 被启用、MEP 换算系数是否会被自动设置?

    ・自动转换是打开还是关闭、SFO 是否可以被启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki、

    SFO 可以计算 MEP 换算系数。 它甚至会设置 HRMSTEP 大小。

    使用 SFO 时、AUTOCONV 可以打开或关闭。 当使用 SFO 并且 AUTOCONV 打开时、一切都将变得简单。 系统会计算步长、并自动计算 ePWM 的 HR 部分。  

    3.您可以使用 SFO、计算 MEP 换算系数、也可以关闭 AUTOCONV 并在 SW 中手动计算 HR 部分、如 TRM 中所述。

    4.您能否使用 CMPAHR 和 CMPBHR 控制同一通道的上升沿和下降沿? 不、不是你想的方式。

    对于 HRPWM、您将 CMPA 设置为控制 CHANNELA、CMPAHR 也将在通道 A 上运行。CHANNELB、CMPB 和 CMPBHR 也是如此。

    当 HR 模块接通占空比控制时、该占空比的上升沿和下降沿都在移动、允许移位。这适用于上数/下数模式下的 EPMW。