This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:F28305控制卡

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/928523/drv8312-c2-kit-f28305-control-card

器件型号:DRV8312-C2-KIT

大家好、我最近购买了随 F28305控制卡一起提供的 DRV8312-C2-KIT。 我在这里有两个问题

1A。 我尝试使用 USB 记忆棒随附的 GUI [InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV83xx_v104]来运行它、它显示已建立连接但无法正常工作。 它不会显示任何绿色指示灯、或者单击"Enable motor"不执行任何操作

1b。 我已经尝试通过 TI 网站 controlSUITE 进行下载。 仍然不奏效。  

我的第二个问题是、在 CCS 中[我有最新版本]、当我设置新目标配置时、它不显示德州仪器 XDS100v1 USB 仿真器。 它仅显示德州仪器 XDS100v1调试探针

请告诉我、

谢谢、

VK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 controlSUITE 中以下文件夹中的快速入门指南和 InstaSPIN BLDC 实验室应用、然后按照操作步骤将目标文件重新编程到器件中并运行 GUI。

    \ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128\~GUI

    \ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\~文档

    2、两个都是相同的、你可以使用这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到德州仪器 XDS100v1 USB 仿真器和

    电路板未附带任何仿真器、它 仅附带可连接到 F28035控制卡的 USB 探针

    我正在使用 CCS10和 Windows 10  

    我是否应该按照文档中的说明使用 CCS v4????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下链接、查看您拥有的 controlCARD。

    https://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html#programrs-debuggers

     TMDSCNCD28035ISO 具有板载 XDS100仿真器、CCS10适用于此卡。

    如果您没有机会查看研讨会材料、我认为这将有助于揭秘一些术语和架构。

    https://training.ti.com/c2000-mcu-device-workshops

    https://training.ti.com/c2000-motorcontrol-training-series

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只选择了 Texas Instruments XDS100v1 Debug Probe 而不是 Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator。 我在 CCS 中的给定选项中找不到它。 在其中一个支持论坛中、他们写道两者都是相同的[因为我使用的 CCS 版本比材料中所述的套件更高。]