This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:TMDXIDDK379D-MTR-BNDL

Guru**** 2942490 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/931766/ccs-tmdxiddk379d-tmdxiddk379d-mtr-bndl

器件型号:TMDXIDDK379D

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚订购 了用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件 TMDXIDDK379D-MTR-BNDL:。 控制 器 TMDSCNCD28379D 是否 会自动识别所有所需的电机参数、并像 具有DRV8301board的 TMDSCNCD28069MISO controlCARD 一样为我们提供经过调优且稳定的换向和扭矩控制。 请帮助。

此外、请提供使用 F28379D 控制器运行 BLAC 电机的示例。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、示例项目源代码全部打开、并为电机调整参数。 参数识别和自调不是本示例的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是否有用于 blac 电机控制的 f28069卡之类的控制器自动识别电机参数?

    如果不可用、请提供调整电机的示例。 请帮助我如何自动识别电机参数? 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑将 TMDSCNCDF280049c 控制卡用作参数 ID、该 MCU 是能够实现的。

    您可能需要参考一些文本书籍或其他出版物以获取有关参数识别的文献。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。 F280049C 能否与 TMDXIDDK379D 套件配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、控制卡与所需的关键功能兼容。