This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:28334上有内部温度测量选项

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/932055/tms320f28334-is-there-internal-temperature-measuremnt-option-on-28334

器件型号:TMS320F28334

您好,

28334芯片中是否有任何内部温度测量选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    该器 件上没有温度传感器、就性能而言、具有温度传感器的最接近器件是 TMS320F2837xS 系列器件。

    您还可以参阅 《C2000实时控制外设指南 》、以对我们所有器件的功能以及类似 IP 的功能/修订进行并排比较。

    最棒的
    Matthew