This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:C2000™︎微控制器论坛

Guru**** 2479745 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/930689/ccs-tms320f28377s-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在尝试为三相逆变器开发 spwm 代码、并且部分成功。 代码似乎正常工作、但在4个周期(20k ePWM 频率)内保持高电平状态时出现错误。

规格如下:

20K ePWM 信号、60Hz 正弦波(因此为333 LUT)。

下面是我显示正弦波输出的工作区。  使用中断访问 LUT 并在每次载波信号 达到零时更新比较值。

SPWM 代码  

没有视频和图像

如上图所示、它在载波频率的4个周期内保持1状态。

感谢您的任何帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通知 SME 并将作出响应。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    占空比是否在峰值饱和? 这4个周期内的预期占空比是多少?
    这可能只是由于峰值处的占空比饱和所致。

    此外、您是否正在使用 sgen 库?
    如果不是、请参阅 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\libraries\DSP\SGEN\c28

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    峰值似乎表明脉冲在其前后不断增加和减少。

    如果问题是峰值饱和、有任何有关如何解决的建议?  我试图避免这种情况、这就是我将 sin 的最大值减小到4000的原因。

    不、我没有使用 sgen 库。 尝试过、但它只是在28377s 上不起作用(并且找不到相关示例、所有示例都是针对2833x 的)、如果有任何示例的方向或者如何将其设置为针对28377s、将不胜感激。

    我还尝试了 uaIQMath、但没有成功、这让我不得不在 main 中创建一个正弦 LUT。

    下面是 sin 值、我还添加了示波器输出的 YouTube 链接

    https://youtu.be/jsWAbRcq79w

    非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 CMPA 值-您正在计算这些值并将其存储在 b[索引]中。 这将告诉您为什么这些值在特定的周期中饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我昨天在实验室中做了这项工作。

    在我之前的注释中发布的正弦表中、第4行第11列有4个重复值3999、第10行和第  3列重复值0 (由于浮点值被舍入到整数)。  

    无论如何、这是否是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    值3999不能产生完全高电平脉冲、因为它小于您使用的周期。
    它可以是零的占空比值、从而产生高电平脉冲。
    您可以通过更改此值进行检查和调试、因为您仍在使用表-您可以编辑表条目并找出问题的根本原因。