This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CPU1和 CM 上未从闪存运行的闪烁 LED 示例

Guru**** 2540190 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/931410/tms320f28388d-sample-blink-led-on-cpu1-and-cm-not-running-from-flash

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKTMDSCNCD28388DC2000WARE

你(们)好。

TMDSCNCD28388D 和 TMDSHSECDOCK

我有示例 LED_ex1_C28x_cm_blinky_CPU1和 LED_ex1_C28x_cm_blinky_cm

来自 C2000Ware_3_01_00_00

调试时、两个 LED 都闪烁。

现在、我使用闪存配置来构建两个项目。 通过 CCS 和板载 XDS100v2调试器进行下载。

电源被关闭、我将 controlCARD 上 S1:A 从右变为左、然后电源被打开

我可以看到没有 LED 闪烁。

我该怎么办?