This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049

Guru**** 2930920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/930136/tms320f280049c-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:AM3351

尊敬的 TI 技术团队:

以下是有关直流快速充电器设计(25KW 至350KW)的问题。  感谢您的回复

 TI 是否为三相 Vienna 架构和 高压 直流/直流转换器侧推荐 F280049 MCU (两种设计各一个 MCU?)。  这是电动汽车充电器特定的 MCU 吗?

2.  TI 推荐在哪种应用中使用 F2838xD?  此 MCU 是否 适合电动汽车充电器应用或 F280049最适合?   电动汽车应用的 MIPS、CPU 速度和双 CPU 是否比 kill 更高?

3.F2838xD   中2个独立 CLA (而不是类型1 (用于仪表和控制 ISR)的优势如何由 F280049 中的单个 CLA (而不是类型2)有效地实现?   PL 详细解释 typ1 CLA 和 type2 CLA 之间的区别  、我们能否 确保在 F280049中检测和控制 ISR 与 F2838xD 一样有效?   

4. 在  具有良好的内部 和外部通信 功能和 EV 充电器连接端口要求的 EV 充电器中、PL 针对总体监控活动、HMI 连接、RFID paymnet 网关等建议最合适且功能最强大的 MCU?  (根据 EV 充电器外部连接的标准建议、CAN、10/100以太网、GSM 连接、USB 等端口)、   

5. 请建议使用 F280049评估板从设计方面开始并订购地址。   

此致

尼米什·斯瓦迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TI 是否为三相 Vienna 架构和 高压 直流/直流转换器侧推荐 F280049 MCU (两种设计各一个 MCU?)。  这是电动汽车充电器特定的 MCU 吗?

    Nimish、C2000 MCU 专注于实时控制应用。 根据系统需要 PWM、内存、需要支持的条件等的数量而定 F280049可以控制 Vienna 整流器,甚至 F28002x  也可以执行此操作。 此外、由于您提到的宽功率范围、不同的架构也是合理的。 您能否根据自己的需求确定具体需求、即功率级的 PWM 开关频率、直流/直流转换器的确切拓扑、交错数量等? 通信要求、我们可以为您推荐器件。  

    2.  TI 推荐在哪种应用中使用 F2838xD?  此 MCU 是否 适合电动汽车充电器应用或 F280049最适合?   电动汽车应用的 MIPS、CPU 速度和双 CPU 是否比 kill 更高?

    根据系统的不同、单级控制 F28004x 就足够了、但当您集成 PFC + DC-DC 和/或 HV-LV DC-DC 时、F2837/8x 类器件更有意义

    3.F2838xD   中2个独立 CLA (而不是类型1 (用于仪表和控制 ISR)的优势如何由 F280049 中的单个 CLA (而不是类型2)有效地实现?   PL 详细解释 typ1 CLA 和 type2 CLA 之间的区别  、我们能否 确保在 F280049中检测和控制 ISR 与 F2838xD 一样有效?   

    您可以参考 CLA 类型2和类型1的 TRM。 主要区别在于支持类型2上的后台任务。 我们还添加了另一个寻址模式、这有助于对类型2上的 CLA 进行结构访问。 我们在 SDK 中有几个 示例、这些示例使用仪表 ISR 的后台任务和主 ISR 的 CLA 任务  

    4. 在  具有良好的内部 和外部通信 功能和 EV 充电器连接端口要求的 EV 充电器中、PL 针对总体监控活动、HMI 连接、RFID paymnet 网关等建议最合适且功能最强大的 MCU?  (根据 EV 充电器外部连接的标准建议、CAN、10/100以太网、GSM 连接、USB 等端口)、   

    您最好将此问题作为单独的主题发布。 C2000器件支持 CAN、以太网和 USB。  

    5. 请建议使用 F280049评估板从设计方面开始并订购地址。   

    请参阅设计和开发选项卡

    https://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish Bhardwaj ji 先生、您好!

    非常感谢您的快速响应。  在对第1点的答复之后,随函附上我们提出的电动汽车充电器方框图。

    我们打算设计一种50KW 额定值和并联连接的基本设计、以实现更高的 KW 额定值。 (100kW、150kW 等)

    1. 交流/直流:我们打算实现 Y 连接 Vienna 整流器 (附电路图)。

        2.直流/直流 隔离式 LLC 谐振有源电桥。  可通过并行连接进行扩展。  (随附电路图)

    随附的图纸中也提到了开关频率。  

    我们希望具有 CAN 总线/端口、RS 485、 用于内部器件/HMI 和以太网/4G 的以太网通信、可选的 wi-fi、用于外部连接/端口的 CAN 总线。   

    我们希望您在您的答复第1点下要求提供的必要信息现已提供。  现在、我们请求您为这两个阶段提供最合适的 MCU 建议。   

    此致

    应用

    尼米什·斯瓦迪亚

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件 attachede2e.ti.com/.../Proj_5F00_EV_5F00_ES_5F00_Scheme.pdf