This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:SCI 模式中的 LIN 模块-最大波特率是多少?

Guru**** 2931500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/930607/tms320f280045-lin-module-in-sci-mode---what-is-the-maximum-baud-rate

器件型号:TMS320F280045

你好

当 TMS320F28004微控制器中的 LIN 模块被设定为 SCI 模式时、最大波特率是多少?

5.12.6在数据表中:

'由于模块的内核是一个 SCI、LIN 模块可被设定为一个 SCI 或者一个 LIN 运行。 为了实现 LIN 兼容性、对 SCI 的硬件特性进行了增强。 SCI 模块是一个实现标准不归零格式的通用异步接收器/发送器(UART)。 虽然这些寄存器对于 LIN 和 SCI 是通用的、但是寄存器描述中有注释来标识不同模式下的寄存器/位使用情况。 因此、为该模块编写的代码无法直接移植到独立 SCI 模块、反之亦然。

LIN 模块具有以下特性:

•与 LIN 1.3、2.0和2.1协议兼容

•高达20kbps 的可配置波特率(根据 LIN 2.1协议)"

之前、我解释过数据表中的上述措辞、以表明此模块只能支持20kbps (即使在 SCI 模式下也是如此)、但是、我想与您确认一下。 请发表评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LIN 作为 SCI 可高达3.125MSPS 的最大波特率。 有关更多详细信息、请参阅《技术参考手册》。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nirav

    第2473页我假定?