This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在定制板中将 TMS320F28377SPTPT 替换为 TMS320F28379DPTPT。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/930611/tms320f28379d-replacing-tms320f28377sptpt-with-tms320f28379dptpt-in-custom-board

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的团队:

我们有一个采用 TMS320F28377SPTPT 封装(176引脚)的定制板。 我们希望将处理器从 TMS320F28377SPTPT 替换为 TMS320F28379DPTPT、以便我们可以有2个 CPU。 除了代码中的变化之外、您还会遇到其他任何挑战。 现有电路板可与 TMS320F28377SPTPT 配合使用、但正如我们所需的2个处理器、我们打算替换现有的 DSP (无需对 PCB 布局或组件进行任何其他更改)。

此致、

Abhay Lolekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay、

    F2837x 系列中的器件旨在实现引脚兼容和可互换、因此除了额外 CPU 系统的额外功耗外、您不应对硬件设计有任何疑问。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tommy 快速响应。

    谢谢、此致、

    Abhay