This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041C:触发区中断

Guru**** 2925690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/930685/ccs-tms320f280041c-trip-zone-interrupt

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我想运行 PWM 并将跳闸区域系统用作故障系统。 我是否必须调用中断并强制 ePWM 停止、或者跳闸区域将为我执行此操作? 这是我的问题-如果我有故障状态、它将在当前周期内停止 ePWM、但如果该周期结束且两个通道都为0、则我控制的驱动器将关闭故障状态。 这是否允许 ePWM 继续生成 PWM? 我是否必须手动停止中断函数中的 ePWM 模块? 如果我想我必须设置一个中断优先级、以便即使处理器在另一个中断中、故障(触发区)中断也会触发? 因为 IGBT 晶体管的安全短路时间为10us。 `mn`t、我非常担心故障检测是否会覆盖所有可能会烧毁 PCB 的内容(每个中断)。 您能对这些问题做些说明吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TZ 模块可以自动停止并恢复 ePWM 信号、无需软件干预或中断。

    您可以在直流模块、OST TZ 和 CBC TZ 之间进行选择。 大多数情况都在硬件中受支持、无需软件干预。

    NIMA