This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:为什么 tmdxiddk379d 例程中的 cpu1tocpu2ram 和 cpu2tocpu1ram 的地址分配不同于其他例程的地址分配?

Guru**** 2842560 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/930320/tmdxiddk379d-why-is-the-address-assignment-of-cpu1tocpu2ram-and-cpu2tocpu1ram-in-tmdxiddk379d-routine-different-from-that-of-other-routines

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的团队:

我的一位客户想知道 TMDXIDDK379D 例程中 cpu1tocpu2ram 和 cpu2tocpu1ram 的地址分配为何不同于其他例程的地址分配?

在 TMDXIDDK379D (C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdxiddk379d\f2837x)中:

CPU1TOCPU2RAM:origin = 0x03A000、length = 0x000800
CPU2TOCPU1RAM:origin = 0x03B000、length = 0x000800 

在其他(C:\ti\c2000\C2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2837xd\con\cmd)中:

CPU2TOCPU1RAM:origin = 0x03F800,length = 0x000400
CPU1TOCPU2RAM:origin = 0x03FC00,length = 0x000400 

和数据表中:

 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的重要性不够大、您可以放入任何方便的存储器中。 不同的编程人员选择不同。