This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2MTR-DYNO:采用 F28379D 和三相 GaN 逆变器的电机控制

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/930108/2mtr-dyno-motor-control-with-f28379d-and-3ph-gan-inverter

器件型号:2MTR-DYNO
主题中讨论的其他器件:SFRAINA240

您好!

我正在使用2MTR DYNO 套件、并尝试使用 Launchpad 和3ph GaN Inv 控制单个电机。 我正在关注标题为“在单个 C2000TmMCU 上使用 FCL 和 SFRA 的双轴电机控制”的应用报告。 我是否可以知道如何从电机感测电流以进行控制? 5根线(标有 J10)的位置是这样吗? 如所附图片所示、三相电压信号通过与标签 J4连接在一起的5根导线组从电机发送到电机、编码器信号来自电机。 请提供有关此问题的任何帮助和澄清。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 INA240在 GaN 逆变器模块中感测相电流。 查看 Booster Pack 的原理图以了解更多信息。