请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:2MTR-DYNO 主题中讨论的其他器件:SFRA、 INA240
您好!
我正在使用2MTR DYNO 套件、并尝试使用 Launchpad 和3ph GaN Inv 控制单个电机。 我正在关注标题为“在单个 C2000MCU 上使用 FCL 和 SFRA 的双轴电机控制”的应用报告。 我是否可以知道如何从电机感测电流以进行控制? 5根线(标有 J10)的位置是这样吗? 如所附图片所示、三相电压信号通过与标签 J4连接在一起的5根导线组从电机发送到电机、编码器信号来自电机。 请提供有关此问题的任何帮助和澄清。 谢谢你。