This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:是否可以通过 XBAR 将 ECAP 连接到不用作 GPIO 的引脚?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929799/tms320f280049-is-it-possbile-to-connect-ecap-to-a-pin-that-is-not-used-as-gpio-via-xbar

器件型号:TMS320F280049

大家好、

我们正在尝试同时实现发送至 ECAP 和 QEP 的信号。 当外部 I/O 配置为 QEP 输入时、是否能够通过 XBAR 实现发送到 ECAP 的信号?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    没关系、只需将 INPUTXBAR 配置为 QEP 输入 GPIO 即可。 它们是独立的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很高兴知道这个。

    因此、重点是 INPUTXBAR 能够连接到外部引脚、即使它不能用作 GPIO。

    另一个问题是 GPIO sycn/反相是否仍然有效?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、正确。 在下面的 GPIO 图中、您将注意到 INPUTXBAR 抽头点位于 SYNC 和逆变器逻辑之后。