请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 我使用 TMS320F280025C (QFP48)设计开关电源。 我计划使用4个 HRPWM (ePWM1..4)和8个 PWM 输出引脚。 此外、我还想实现 PMBus。 PMBUSA_SDA 只能位于被 EPWM2_A 占用的引脚40上 有什么想法吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 TMS320F280025C (QFP48)设计开关电源。 我计划使用4个 HRPWM (ePWM1..4)和8个 PWM 输出引脚。 此外、我还想实现 PMBus。 PMBUSA_SDA 只能位于被 EPWM2_A 占用的引脚40上 有什么想法吗? 谢谢!