This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28388D:编译器 V20.2.1.LTS 的编译器源文件 frexp.c 替代什么?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929262/compiler-tms320f28388d-what-is-the-substitute-of-the-compiler-source-file-frexp-c-for-compiler-v20-2-1-lts

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI:

我需要使用 frexp.c 创建运行时库、但在当前编译器版本 V20.2.1.LTS 中找不到同名的源文件。

是否存在任何替代文件?

文件的名称是什么?

该文件包含 frexp()库函数,该函数将浮点数分解为归一化的小数,并将整数幂除以2。

请告诉我。

提前感谢

Gurusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="gurusha Nahar"]文件的名称是什么?

    s_frexpf.c

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    它们、frexp.c 和 s_frexpf.c 之间是否有任何差异

    此致、

    Gurusha