This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2808-EP:提供评估板

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SM320F2808-EP, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929652/sm320f2808-ep-available-evaluation-board

器件型号:SM320F2808-EP
主题中讨论的其他器件: TMS320F2808

大家好、

我们的客户希望 在其设计中使用 SM320F2808PZMEP。 但是、他们无法找到任何 开发套件、无法在拥有最终 PCB 之前直接对软件进行编程以简化软件集成。

他们是否可以 改用 TMS320F2808实验板套件来评估 SM320F2808-EP? 或他们可以使用的任何其他开发板?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    >> 他们是否可以  改用 TMS320F2808实验板套件来评估 SM320F2808-EP?  

    是的、他们可以使用实验套件。

    此致、

    David