This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280025C:无法从数据表中找到答案

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929488/ccs-tms320f280025c-cannot-find-answers-from-datasheet

器件型号:TMS320F280025C

工具/软件:Code Composer Studio

我想知道以下问题、但无法从数据表和参考手册的所有内容中找到、请帮我解决!

F280025c 中有7个 ePWM、但只有4个支持高分辨率、它们是什么? 1..4?

F280025c 的 CLB 内有2个逻辑块、 F280049c 内有4个逻辑块? 我只在 ZHCA982A 中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EPWM1至 EPWM4。

    更正了此器件的2个 CLB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    NIMA