This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:ECAP 的同步输出

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929535/f28m35h52c-synchronous-output-of-ecap

器件型号:F28M35H52C

我们希望连续捕获来自增量编码器的信号、例如 A、B 和 Z 脉冲、然后 同步输出这些 IO 信号、我们是否可以通过 eQEP?实现它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longfei、

    eQEP 模块没有重新输出 A 和 B 信号的方法。 在 F2837x 等较新的器件上、应该有一种方法可以使用 CLB (可配置逻辑块)外设重新输出信号、但不幸的是、f28m35x 没有 CLB 外设。

    最棒的

    Kevin