This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:内部1.2V 开关稳压器(直流/直流)的电感器要求

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929227/tms320f280041-inductor-requirements-for-internal-1-2-v-switching-regulator-dc-dc

器件型号:TMS320F280041

您好!

我们目前正在使用 TMS320F280041进行设计、出于效率原因、我们希望使用内部1.2V 开关稳压器。 目前、为直流/直流转换器选择合适的功率电感器(我想这是一个简单的降压转换器?) 让我有点头痛。

请参阅 TMS320F28004x 数据表中的表5-5、我认为对80m Ω±25% DCR 的要求似乎非常严格。 根据表5-1最坏情况下的 IDD 功耗低于100mA、因此功率电感器中的传导损耗将小于10mW、即使指定 DCR 是10倍也是如此。

2.2µH 所有采用标准0806或1008封装的可行低成本 μ H 功率电感器、其额定电流>2A、典型 DCR 范围为100-150m Ω。 那么、在所有情况下、是否确实有必要保持80 mOhm±25%的 DCR? 由于这一要求大大减少了合适电感器的数量(并且增加了成本)。

谢谢、此致、

Sebastian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    DCR 是宽松要求。 但是、DCR 不仅是为了提高效率、因为它还会在输出端产生很小的偏移。 该偏移可使最终 DCDC 输出超出 VDD 的建议工作范围。 尽管如此、100-150m Ω 应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    感谢您的快速响应。 我们将评估偏移。

    此致、

    Sebastian