This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在 CPU1中实现 SCIA、在 CPU2中实现 SCIB

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/928622/launchxl-f28379d-implementation-of-scia-in-cpu1-and-scib-in-cpu2

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我目前正在从事一个项目、该项目需要 CPU1中的 SCIA 与 CPU2中的 SCIB 之间进行通信。 我找不到任何合适的示例项目开始。 我想知道是否有人可以为我提供有关如何实施的正确指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问!

    对于 SCIA 与 SCIB 之间的路由、我强烈建议查看技术参考手册的 XBAR 部分。 本节介绍如何在内部将器件的信号从一个外设/引脚路由到另一个外设/引脚,这正是此处所需的。

    除此之外、为了开始使用 XBAR、我建议在 C2000Ware 中尝试 eCAP 示例、这些示例使用 INPUTXBAR 将信号路由到 eCAP。

    最后、我建议查看 C2000Ware 中的 SCI 示例、其中描述 了为回路(此处不需要)和正常通信配置 SCI 所需的设置。

    一旦您尝试了这些内容,请告诉我这些内容是否有用!

    此致、

    Vince

    如果我能够回答您的问题,请按下面绿色的“已验证”按钮,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回复。 我查看了 XBAR 技术手册和 SCI 回送/回送代码。 我能够理解他们。 但是、我需要在两个 CPU 之间使用它、这些似乎讨论的是单个 CPU 的使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清! 有关 CPU 间通信、请参阅 C2000Ware 中的"IPC_ex1_GPIO_toggle*"示例项目。 该项目位于中

    C2000Ware_version_num\driverlib\f2837xd\examples\dual\ipc

    这是两个 CPU 之间 GPIO 的基本切换、但事实证明、这将是进程间通信的一个很好的切入点。 通过先对基本代码进行三次采样、然后为特定应用(SCI)修改代码、您可以快速开发 CPU 间通信(因为它使用相同的基本过程)。

    同样、C2000Ware 中的示例"ram_ex1_management*"也是如此 如果想要使用共享 RAM 区域、文件夹可能会很有用。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Vince

    ------------------------------------------------------------------

    如果我能够回答您的问题、请按下下面绿色的"已验证"按钮、谢谢!