This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:使用 C2000进行参数识别的问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/928800/tms320f28069m-problem-of-parameter-identification-using-c2000

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好的团队:

在 lab02b 中、应为满量程电流值设置哪个参数? 硬件的哪个部分与此参数相关?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想澄清你的问题。 您是否在考虑 ADC 增益时询问 lab02b 中的电流值是实际值还是换算值?

    您可以在下面提供的文件路径中找到一些更多信息。  

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_15\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    最棒的

    John