This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:从不同组(例如、"定时器0中断(来自组1)"和"PWM 中断(来自组2)"。

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/928887/tms320f28069-enabling-interrupt-from-different-group-e-g-timer-0-interrupt-from-group-1-and-pwm-interrupt-from-group-2

器件型号:TMS320F28069

您好!

我正在尝试从"timer 0"和"PWM"生成两个中断。

因此、写入以下行将同时启用中断或执行另一个过程。

IER |=M_INT1;

IER |=M_INT2;

IER |=0X0011;

哪一行将启用来自两个组的中断?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    [报价用户="Mihir Dave"]哪一行将启用来自两个组的中断?

    上述第一种方法将设置中断使能寄存器(IER)的正确值

    IER |= M_INT1;   //组1

    IER |= M_INT2;   //组2

    您还可以执行类似操作以启用以下两种功能:

    IER |= M_INT1 | M_INT2;  //组1和2

    您描述的第二种方法可以通过以下方式进行更改:

    出发地:IER |= 0x0011;// INT1和 INT 5

    更改为:IER |= 0x0003; // INT1和 INT2

     IER 是一个16位寄存器、如下所示:

    不要忘记在之后修改 PIE 控制寄存器。 同时确保启用全局中断 INTM (EINT)和全局实时中断 DBGM (ERTM)。  

    此致、

    Marlyn

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Marlyn,

    非常感谢您、现在已经消除了许多疑虑。