This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:eQEP

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/928756/tms320f28376s-eqep

器件型号:TMS320F28376S

尊敬的先生:  

我们是基于28376S 芯片的开发控制器,希望利用 eQEP 来支持增量正交编码器。

为了更好地理解、我已经查看了相关示例、但有一些问题、

1.是否可以通过内部触发器锁存 QPOSCNT (例如 ADC EOC / ePWM SOCA 或 SOCB)?

2.是否可以通过任何 INPUTXBAR 锁存 QPOSCNT?

在 参考手册第5.2.1章中,DMA 是否具有 QPOSCNT 的访问权限,看起来 DMA 具有 eQEP 的访问权限,但在第5.2.2章中提到 DMA 没有访问权限  

 您能澄清吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找您的问题的答案:

    不可以、我们没有内部触发器来锁存 ADC/ePWM 事件。 此功能可在我们较新的器件 TMS320F2838xS 上使用

    2、QPOSCNT 可在 Index 或 Strobe 事件上锁存、这两个信号在 INPUTXBAR 上都不可用、但您可以使用 GPIOMUX 锁存 QPOSCNT。

    3.否、eQEP 未映射到 DMA 通道。 您是否参考了最新的参考手册?  

    此致、

    Nirav