This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于4通道的 ADC 基准缓冲器

Guru**** 2451020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/928563/tms320f28377s-adc-reference-buffer-for-4-channels

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:REF3030OPA320

你好,C2K 香槟!

客户正在开发采用 F28377S 的 PCB、并正在为4个 ADC 模块寻找最适合的基准电压(REF3030)缓冲器。

他们在 LAUNCHXL-F28377S 的用户指南中找到了适用于 REF3030的 OPA320:

https://www.ti.com/lit/ug/sprui25d/sprui25d.pdf?ts=1596464967699&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

在 e2e 中、TI 以 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/521504?ADC-VREFHI-settings-for-F28377-with-ref3030中的 OPA320为基准

问题:出于 成本/ PCB 空间的原因,我们是否推荐使用4通道 OPA 作为电压跟随器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DJ-NG、

    2 x 2通道或1 x 4通道之间的唯一区别是成本/面积、因此从这个角度选择最有意义的 OPA320器件(可能是1 x 4通道); 通常、多通道封装内的 Vos 匹配并不比封装间的 Vos 匹配好得多、因为每个通道都是独立修整的。

    另请注意、TRM 显示了每2个 VREFHI 输入使用1个 OPA320通道的示例。  这也是可以接受的、尽管性能会稍低一些。  在本例中、您可能会使用单个双通道 OPA320。