This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:TMDXIDDK379D

Guru**** 2793675 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/928281/ccs-tmdxiddk379d-tmdxiddk379d

器件型号:TMDXIDDK379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

由于问题。 TI 没有解决我 的问题。  我需要原理图和 PCB 文件。  (非 PDF 文件)

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已经安装了 controlSUITE、则可以从获取原理图和 PCB  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_HwDevPkg_R2.2.1

    这些操作是使用 ExpressPCB 软件完成的。