This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:模拟引脚 A1、A6和 C6以及将模拟引脚用作数字输入

Guru**** 2998810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194720/tms320f280025-the-analog-pins-a1-a6-and-c6-and-use-of-analog-pins-as-digital-inputs

器件型号:TMS320F280025

在 F280025微控制器上、模拟引脚 A1、A6和 C6列为模拟引脚、数据表中未提及 ADC 通道。 这些引脚上是否有 ADC 通道? 第二个问题是关于将模拟引脚分配为数字输入。 在将这些模拟引脚分配为数字输入时、是否需要牢记一个约束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    感谢您的提问! 数据表在引脚属性表中提到了这些引脚、请查看以下内容:

    数据表还提到了如何配置 AIO (模拟引脚上的数字输入)以及与此相关的警告:

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚是否可用作 ADC 通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    感谢您的跟进。 提及模拟输入的项目是 ADC 通道。

    此致、

    Vince